我导入了错误的目录

FactoryTalk Security
导入工具不会阻止将 RSSecurity Local Edition 数据库导入到
FactoryTalk
Network Directory 中,也不会阻止将 RSSecurity Network Edition 数据库导入到
FactoryTalk
Local Directory 中。举例来说,可以使用此功能将同一组 RSSecurity 用户帐户导入到两个
FactoryTalk
Directory。
如果 RSSecurity 数据库导入到错误的
FactoryTalk Directory
中,将
FactoryTalk Directory
从备份中还原会回滚在导入期间进行的更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal