我看不到我导入的资源

如果在打开
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
时没有看到
FactoryTalk Directory
中列出导入的资源,可能需要:
  • 刷新
    RSLinx Classic
  • 使用
    资源编辑器
    而不是
    网络和设备
    树为
    RSLogix 5000
    设备编辑安全权限
要刷新
RSLinx Classic
  1. 转到
    Rockwell Software >
    RSLinx
    并运行
    RSLinx Classic
    。
  2. 要刷新
    RSLinx Classic
    ,请选择
    RSWho
    。
    RSWho
  3. 在
    FactoryTalk Administration Console
    中,右键单击
    网络和设备
    ,然后选择
    刷新
    。
要为
RSLogix 5000
设备编辑安全权限
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    的中,右键单击任意应用程序或区域,然后选择
    资源编辑器
    。
    • 如果
      FactoryTalk Directory
      不包含任何应用程序,请在目录树顶部右键单击
      网络
      或
      本地
      ,然后选择
      新建应用程序
      。键入应用程序的名称,然后选择
      确定
      。右键单击应用程序,然后选择
      资源编辑器
      。
  2. 在
    资源编辑器
    中,选择
    添加资源
    按钮。
  3. 在
    选择资源用于
    中,展开
    逻辑名称
    文件夹。
  4. 右键单击设备名称,然后选择
    安全
    。
  5. 为设备的逻辑名称编辑安全设置,然后选择
    确定
    。
    除非希望逻辑名称应从应用程序或区域继承其安全设置,否则不需要将逻辑名称添加到应用程序或区域安全设置便可生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal