浏览器窗口

以树视图形式显示
FactoryTalk
Network Directory 或
FactoryTalk
Local Directory 的内容。要在
FactoryTalk Administration Console
或
FactoryTalk View Studio
中显示
浏览器
,请选择
查看 > 浏览器窗口
。
要使用
浏览器
中任何条目的可用选项,展开树结构,右键单击相应条目以打开上下文菜单。
  • “系统”文件夹
    —“系统”文件夹中的每个条目都应用于
    FactoryTalk Directory
    中包含的所有应用程序
  • 网络和设备
    —显示可通过
    RSLinx® Classic
    用于本地计算机的控制硬件
  • “应用程序”选项卡
    —只有在安装了
    FactoryTalk® Linx
    时可用。
  • “通信”选项卡
    —只有在安装了
    FactoryTalk Linx
    时可用。显示可通过
    FactoryTalk Linx
    用于本地计算机的控制硬件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal