连接设置

连接端口和代理服务器的高级设置允许该工具连接到
FactoryTalk® Remote Access™
网络基础设施,并与远程设备建立 VPN 连接。
要为 VPN 连接配置网络端口和代理设置,请执行以下操作:
  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    ,然后选择
    Tools
    连接设置
    。
    提醒事项: 单击
    连接设置
    时,将显示一个对话框窗口,询问是否允许打开
    连接设置
    工具。在确认之前,请标记
    始终允许
    复选框,以防止在此会话期间再次提示此消息。如果您使用其他计算机或其他浏览器,则将再次提示此消息。
  2. 在
    连接
    端口
    下面,选择用于 VPN 连接的网络端口。
    • 自动:
      该工具会根据连接请求自动选择适当的端口。
    • 80:
      该工具将仅尝试通过端口 80 使用 HTTP 协议建立远程访问。如果拒绝通过端口 80 进行连接,则不会建立会话。
    • 443:
      该工具将仅尝试通过端口 443 使用 HTTP 协议建立远程访问。如果拒绝通过端口 443 进行连接,则不会建立会话。
    • 5935:
      该工具将仅尝试通过端口 5935 使用 HTTP 协议建立远程访问。如果拒绝通过端口 5935 进行连接,则不会建立会话。
  3. 如果代理服务用于 Internet 连接,请在
    代理
    下面选择代理服务器的类型:
    • 无:
      代理服务器不用于 Internet 连接。
    • HTTP:
      HTTP 代理服务器。转发 HTTP 请求。
    • SOCKS5:
      SOCKS5 代理服务器。转发 TCP 和 UDP 数据包。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 代理。
  4. 做出选择后,单击
    应用
    以将代理设置保存到域中。
与远程设备建立连接后,如果设备断开连接,它将进入超时模式,同时会自动尝试重新连接。在这种情况下,尝试重新连接时会显示警告图标。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal