Runtime(适用于第三方设备)

Runtime 是在远程 HMI 或 IPC 上运行的软件服务,支持远程访问设备本身及其自动化子网。提供 Runtime 是为了集成到您希望远程控制的单元或机器的 HMI 或 IPC 中。
作为一款跨平台的应用程序,Runtime 可用于 x86 架构(通常安装在 IPC 系统中)、Win 32/64、 和 Linux 环境。
您需要在本地设备上启动
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
,以便与远程设备上安装的 Runtime 建立远程 VPN 连接(可能需要安装一组 Tools)。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 FactoryTalk Remote Access Manager Tools。
根据正在使用的 HMI 或 IPC,Runtime 可能已经嵌入到远程 HMI 或 IPC 中,或者需要手动安装 Runtime。
提醒事项: Runtime 还可以安装在其他品牌的 IPC 上。
提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 Windows Runtime 安装和配置。

Runtime 权利

提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参阅 权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal