权利

FactoryTalk® Remote Access™
有两种权利类型:域权利和 Runtime 权利。
提醒事项:
请参阅如何激活权利,了解如何激活权利。
请参阅
FactoryTalk® Hub™
联机手册中的权利,以获取有关权利购买和分配的更多信息。

权利类型和升级

  • FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime 权利
    允许 HMI 或 IPC 连接到
    FactoryTalk® Remote Access™
    ,并确定该连接允许的操作。默认情况下,为设备提供 Runtime 权利,该权利可能包含
    Pro
    或
    Basic
    权利。
    通过 Pro 权利升级,您可以获得额外的功能。这意味着 Basic 权利仍分配给设备,您无法对 Basic 执行主机转换到其他设备。
    提醒事项: 要详细了解默认情况下分配给每个设备的许可证,请参阅 系统组件 中列出的设备部分。
    要升级 Basic 权利,可以购买
    Runtime 升级
    权利,这会将权利从 Basic 转换为 Pro。如果您已经拥有 Pro 权利,则可以通过在升级过程中选择现有 Pro 权利来提升 Basic 权利。
    要升级您的权利,请按以下步骤操作:
    1. 如果您没有任何现有的 Pro 权利,请在 Commerce Portal 上为您的组织购买
      从 Basic 升级到 Pro
      权利。随后,可在
      FactoryTalk® Hub™
      中看到所购买的权利。
      提醒事项: 有关如何管理您的权利的更多信息,请参阅
      FactoryTalk® Hub™
      联机手册
      。
    2. 在
      FactoryTalk® Remote Access™
      中,转到
      域视图
      部分。
    3. 选择要为其升级权利的设备。
    4. 在右窗格中的
      权利
      下,选择
      升级
      。
    5. 选择您之前购买的、现在可在 FactoryTalk Remote Access 中看到的
      Runtime 升级
      权利,或者选择现有的 Pro 权利。
    提醒事项:
    • 如果要分离 Basic 权利,必须先分离任何 Pro 权利升级(如果有)。
    • 如果从域中移除设备,则分配给它的任何权利都可用于主机转换。
    有关 Basic 和 Pro 权利的更多信息,请参阅下表:
    权利
    说明
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime Basic
    Basic 权利允许执行文件传输、任务管理和最低 VPN 功能。
    提醒事项: OptixPanel™ Compact 图形终端会在
    域视图
    右窗格的“权利”部分的“Basic 权利类型”旁边显示
    升级
    按钮。此按钮允许您通过仅购买尚未包含在 Basic 权利中的服务,将 Basic 权利升级到 Pro 权利。
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime Pro
    Pro 权利允许通过 VPN 访问设备网络上的所有设备以及进行文件传输和任务管理。
  • FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 权利:
    此域权利可以按 1/2/5/10/25/50 个并发设备连接的数量来购买。
  • FactoryTalk® Remote Access™
    试用包:
    此权利包包括一个用于并发连接的域权利和四个 Runtime 权利。它由一个临时权利包组成,包括:
    • FactoryTalk® Remote Access™
      2 Concurrent Connections 权利*
    • 2 个
      FactoryTalk® Remote Access™
      Runtime Basic 权利
    • 两个
      FactoryTalk® Remote Access™
      Runtime Pro 权利
    *销售代表激活试用包后,您将在
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 中找到新分配的域。
    提醒事项: 有关此主题的更多信息,请参见
    FactoryTalk® Hub™
    手册中的试用权利。

权利到期

当权利到期时,与其相连的域也会到期。
  • FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime 权利
    是永久性的,包括 Runtime 权利升级。
  • FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 权利
    将在 365 天后到期,并且可在到期日期后的 7 天宽限期内激活,以允许通过
    FactoryTalk® Hub™
    续订权利。如果在宽限期内未续订权利,则用户仍可访问域,但无法在其中执行任何操作。
    选择
    设置
    域选项
    发送帐户信息的电子邮件通知
    条目,以允许每个管理员和所有者用户在宽限期内每天接收一封电子邮件,通知他们距离权利到期的任何剩余天数。
    提醒事项: 在
    FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection 权利
    到期前 60、30 和 10 天,系统会向所有管理员和所有者用户发送一封电子邮件,告知他们到期截止时间。
  • FactoryTalk Remote Access Runtime 试用包:
    FactoryTalk® Remote Access™
    2 Concurrent Connections 权利到期时,试用包中包含的 Runtime 权利也将到期。到期后,不再提供宽限期。
    提醒事项: 有关试用包订阅期限和到期日期的详细信息,请联系您的销售代表。
    提醒事项: 每次登录服务时,都会显示通知消息,告知您试用包权利的剩余天数。试用期结束后,在获得订阅之前,您将无法使用该服务。
提醒事项: 在将某个设备注册到一个域后,可以将该设备注册到另一个域。

在
FactoryTalk® Remote Access™
中查看权利

  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager。
  2. 在
    权限/信息
    窗格中,打开
    权利
    。本部分显示组织中域和设备 Runtimes 的权利。
    提醒事项: 在此区域中,您可以查看已分配的权利数量,以及您仍可使用的权利数量。

在
FactoryTalk® Hub™
中查看权利

  1. 在 FactorytalkHub.com 中访问您的组织。
  2. 选择 。
  3. 选择
    查看权利
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal