Runtime 容器公开端口

Runtime 容器始终会公开用于各种功能的特定端口。
Runtime 容器始终会为 Web UI 公开端口 5161,该端口映射到主机上的 127.0.0.1:5161。要访问 Web UI,请打开浏览器并导航到 https://localhost:5161。
此外,Runtime 容器为本地连接公开端口 5936,该端口直接映射到主机上的端口 5936。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal