功能比较

功能
Runtime Basic
(ASEM 6300,OptixPanel™ Compact)
Runtime Pro
(OptixPanel™ Standard、嵌入式边缘计算模块、OptixEdge™)
Stratix® 4300 路由器
  • 交互式工具:屏幕镜像、聊天、屏幕截图、文件传输、任务管理器
  • 远程访问批准
  • 提交协助请求(附到期日期)
  • 命令行界面(CLI),用于从命令行管理 Runtime 功能
✔
✔
x
  • 优化了第 2 层 VPN,可访问远程系统
  • 多个到单个 Runtime 的连接,每个客户端都有单独的 VPN
  • 通过代理支持 Internet 连接
  • 适用于 VPN 流量的集成防火墙
  • 本地连接
✔
✔
✔
  • 访问远程系统后面的设备
    • 通过以太网接口
    • 通过串行接口
    • 通过 USB 接口
  • 与计算机网络(LAN)上的设备共享 Internet 连接(ICS)
x
✔
✔
  • 在以太网通信接口之间对 NAT 规则(S-NAT 和 D-NAT)进行编程
  • 在以太网通信接口之间对静态路由规则进行编程
  • 通过板载数字 I/O 进行远程访问批准和通知
x
x
✔
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal