ASEM 6300 IPC
上的 Basic
权利

访问服务器为这些设备上的 Windows FTRA Runtime 分配 Basic 权利。
要升级安装在任何 ASEM 硬件上的任何
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime 的 Basic 权利:
  1. 访问 FactorytalkHub.com ,然后单击您拥有的 Basic 权利旁边的
    升级
    。
  2. 从可用权利列表中选择 Pro 权利。
提醒事项: 停用 Pro 权利后,将恢复 Runtime Basic 权利。
提醒事项: Basic 权利是按照出厂设置设置的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal