如何激活
权利

提醒事项: 请参阅权利,了解有关
权利
的更多信息。
HMI、OptixPanel™、OptixEdge™、嵌入式边缘计算模块和路由器
已随附 Runtime
权利
,但其他设备的许可证需要另购。
  1. 要购买权利,请转到 Rockwell Commerce 页面 https://commerce.rockwellautomation.com/,并使用 MyRockwellAutomation 帐户登录。
  2. 在网页搜索栏中输入
    FactoryTalk Remote Access
    ,然后选择要购买的权利。然后,单击购物车继续购买。
  3. 访问 FactorytalkHub.com 并单击 图标。
  4. 选择
    查看权利
    :可在此处购买或分配权利。
  5. 购买权利后,该权利将显示在
    可用于分配
    列表中。
  6. 单击已购买权利旁边的
    分配
    按钮并确认。
    提醒事项: 权利尚未与服务关联。
  7. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 并选择
    域视图
    。
  8. 选择要为其激活权利的设备,然后单击右侧
    权利
    窗格旁边带圆圈的加号图标。
  9. 从显示的列表中选择购买的权利,并将其与设备关联。
如果托管 Runtime 的设备变得不可运行,则可以在修复第一个设备时临时将权利转移到另一个设备。为此,请执行以下操作:
  1. 访问
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager 和
    域视图
    部分。
  2. 选择无法运行的设备,然后访问相关的
    权利
    窗格。
  3. 取消关联权利。权利将移到
    可用于分配
    列表中。
  4. 按照步骤将权利与临时替换设备关联。
  5. 取消权利与临时更换设备的关联,并将其重新与修复的设备关联。
提醒事项: 您可以检查设备是否已注册,方法是在
资源管理器
域视图
部分的右窗格上通过
FactoryTalk® Remote Access™
Manager 来检查,或者在 Windows Runtime 的
主页
部分中检查。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal