FactoryTalk® Optix Studio™
用户界面

FactoryTalk® Optix™
Design Environment
FactoryTalk Optix Design Environment 软件的主画面。
FactoryTalk® Optix™
Design Environment
界面部分
说明
A
主工具栏
B
“项目”面板显示项目信息模型,以显示和设置节点结构。可以根据父/子逻辑对节点进行组织
C
包含以下详细信息的“类型”面板:
  • 基本类型,根据其用途按文件夹分组
  • 自定义项目类型,位于反映项目结构的文件夹中
D
“日志”面板显示与软件操作相关的消息
E
正在从编辑器中编辑的对象的路径
F
特定于正在被编辑的对象类型的工具栏
G
对象编辑器,用于设置界面对象或配置其他特定对象类型(例如标签导入器或配方)
H
“属性”面板显示项目中或对象编辑器中选定节点的属性
I
“事件”面板,用于为可生成的事件订阅方法
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal