激活 FactoryTalk Optix
Studio Pro
权利

在使用
FactoryTalk® Optix Studio™
Pro 之前,需要激活分配给您的权利。
  1. 访问
    FactoryTalk® Optix™
    登录页面。
  2. 选择
    权利 (Entitlements)
    选项卡。
  3. 选择
    我的权利 (My Entitlement)
    以查看您所属组织中提供的权利。
    小贴士: 如果您还没有
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 权利,则会显示一条消息,指示您有资格享受该权利。
  4. 选择
    激活权利 (Activate Entitlement)
    ,以将权利分配给您的帐户。
    小贴士: 您只能为您自己的帐户激活
    FactoryTalk® Optix Studio™
    Pro 权利。没有用户可激活其他用户的权利。
    将显示一条消息,确认已成功激活权利。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal