开发动画侧边菜单

使用值变化动画可以平滑地显示和隐藏侧边菜单。
提醒事项:
下载示例项目:
AnimateSideMenu.zip。
侧边菜单示例
应用程序窗口,有一个较大的深蓝色五角星和一个较小的橙色方块,以及一个标记为“替换图像”的按钮。
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存项目。
左侧为亮绿色垂直侧边菜单面板,顶部角落有一个黑色小手柄,白色网格工作区中央有一个灰色“按钮1”。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal