为侧边菜单添加动画

通过配置变量、事件和属性来切换侧边菜单的可见性并动态调整其位置,从而为其添加动画。
  1. 选择侧边菜单形状,在
    属性
    中选择
    黑色添加图标
    ,然后选择
    变量
    。
  2. 将新变量重命名为
    SideMenuActive
  3. 将变量数据类型更改为布尔值。
  4. 在
    事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的按钮:
    1. 选择
      黑色添加图标
      。
    2. 选择
      命令
      变量命令
      切换
      。
    3. 选择
      选择
      。
  5. 在
    事件
    中,选择
    VariableToModify
    旁边的
    添加动态链接图标
    添加动态链接
    。
  6. 选择
    UI
    MainWindow (type)
    SideMenu
    SideMenuActive
    。
  7. 选择侧边菜单,然后在
    属性
    中选择
    左边距
    旁边的
    添加动态链接图标
    添加动态链接
    。
  8. 在选项卡的
    左边距
    旁边:
    1. 选择
      黑色添加图标
      。
    2. 选择
      条件转换器
      。
    3. 将
      假
      值设置为
      -140
    4. 在
      条件动态链接
      旁边,选择
      添加动态链接图标
      添加动态链接
      。
    5. 选择
      UI
      MainWindow (type)
      SideMenu
      SideMenuActive
      。
    6. 选择
      确定
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal