搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
开发用于切换区域设置的界面
创建本地化标记和两个用于更改界面语言的按钮。
应用程序示例 - 英语区域设置
应用程序示例 - 波兰区域设置
提醒事项:
下载示例项目:
SwitchLocales.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建标记
。
编辑本地化字典
。
创建用于切换区域设置的按钮
。
排列界面元素。
保存项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
“翻译”教程
创建标记
编辑本地化字典
创建用于切换区域设置的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal