搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
创建标记
创建具有将本地化的文本的标记。
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
标记
。
将光标悬停在标记上,选择
并输入
WelcomeLabel
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Welcome!
。
开发用于切换区域设置的界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal