开发用于导入 UI 的解决方案

使用 OPC UA 通信从其他项目导入 UI,并显示所选变量的值。
应用程序示例(服务器和客户端)
圆形速度仪表,指针指示接近 10 的值,标记范围为 0 到 100,下方有一个标记为“更改面板”的按钮。
小贴士:
下载示例项目:
ImportUI.zip
先决条件
小贴士: 客户端项目从服务器项目导入数据。
应用程序设计示例(服务器和客户端)
圆形速度控制仪表盘,标记刻度为 0 到 100,左下角有一个可移动旋钮,仪表盘下方有一个“速度”标记,该标记下方有一个“更改面板”按钮,右上角有一个已解锁的挂锁图标。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行服务器和客户端项目,以测试您的项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal