搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
服务器项目
配置服务器。
创建项目变量
创建远程面板 (type)
配置主面板 (type)
配置速度面板 (type)
配置加速度面板 (type)
实现主面板
创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器
开发用于导入 UI 的解决方案
创建项目变量
创建远程面板 (type)
配置主面板 (type)
配置速度面板 (type)
配置加速度面板 (type)
实现主面板
创建用于推送 UI 对象的 OPC UA 服务器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal