开发存档管理器

使用预先配置的 Zip Unzip NetLogic 创建、提取和用密码保护 ZIP 存档。
示例应用程序
三个标记分别为“源文件路径”、“目标文件路径”和“密码”的输入字段,以及两个标记分别为“压缩”和“解压缩”的按钮。
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
ArchivesManager.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 保存项目。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal