添加 Zip Unzip NetLogic

通过 Zip Unzip NetLogic,可以压缩和解压文件与文件夹。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  1. 添加 Zip Unzip NetLogic
  2. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  3. 在的顶部列表中选择
    Scripts
    。
  4. 从
    组件
    列表中,将
    Zip 解压缩
    拖到
    项目视图
    中的
    MainWindow (type)
    上。
  5. 选择
    关闭
    。
  6. 添加 NuGet Gallery | SharpZipLib 软件包。
Zip Unzip NetLogic 将添加到您的项目。NetLogic 公开了
CreateZipArchive
与
UnzipArchive
方法。有关参考,请参见 ZipUnzip NetLogic。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal