搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
根据值更改画面
根据变量值或标签值显示不同的画面。例如,当罐超过特定水平时显示一个画面。
在运行时,示例应用程序:
在用户选择不同的画面时,更新控制器标签或模型变量值
在控制器标签或模型变量发生更改时,更新显示的画面
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
ChangeScreens.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
添加画面
。
添加数字调整框
。
添加面板加载器和 NetLogic
。
排列界面元素。
保存项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加目标设备
。
NetLogic 教程
添加画面
添加数字调整框
添加面板加载器和 NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal