添加面板加载器和 NetLogic

创建面板加载器并添加“从标签更改页面”NetLogic。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    容器
    面板加载器
    。
  2. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    。
  3. 在
    库
    中,搜索
    Change Page From Tag
  4. 在
    组件
    下面,将
    从标签更改页面
    拖到
    MainWindow (type)
    上。
  5. 在
    属性
    中:
    1. 在
      PanelLoader
      和
      ProjectName
      UI
      MainWindow (type)
      面板加载器1
      之间创建动态链接。
    2. 在
      PageChangeTag
      和
      ProjectName
      模型
      变量1
      之间创建动态链接。
    3. 在
      ScreensFolder
      和
      ProjectName
      UI
      画面
      之间创建动态链接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal