开发电机管理配置板

UI 中包含了显示速度和加速度值的电机和仪表列表。
应用程序示例
左侧列出可选的 Motor,其中 Motor7 突出显示。 两个仪表分别显示 Motor7 的速度为 88,加速度为 8。
提醒事项:
下载示例项目:
MotorManagementDashboard.zip
先决条件
网格背景中有两个标记分别为“速度”和“加速度”的半圆形模拟仪表,由竖线隔开,每个仪表的刻度均为 0 到 100,中心位置有一个数字显示占位符。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal