创建电机对象

创建示例电机对象数据以填充列表框和仪表。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    模型
    ,然后选择
    新建
    对象
    。
  2. 将光标悬停在对象上,选择
    编辑图标
    并输入
    Motor
    。
  3. 添加和配置变量:
    1. 在
      属性
      的顶部,通过选择
      黑色添加图标
      和
      变量
      添加两个变量。
    2. 对这些变量进行重命名,方法是将光标悬停在每个变量上,选择
      编辑图标
      并输入以下内容:
      • Speed
      • Acceleration
  4. 将模型对象转换为对象类型:
    1. 在
      类型视图
      中,双击
      模型
      。
    2. 在
      项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      类型视图
      中。
  5. 创建和组织电机对象实例:
    1. 在
      项目视图
      中,右键单击
      模型
      文件夹,然后选择
      新建
      文件夹
      。
    2. 将光标悬停在文件夹上,选择
      编辑图标
      并输入
      MotorObjects
      。
    3. 在
      项目视图
      中,将
      Motor
      拖到
      MotorObjects
      文件夹中。
    4. 通过在
      项目视图
      中将
      Motor
      从
      类型视图
      拖到
      MotorObjects
      文件夹中,创建九个电机对象实例。
  6. 配置每个电机实例:
    1. 在
      项目视图
      中,选择电机。
    2. 在
      属性
      中,设置
      Acceleration
      和
      Speed
      属性值。
      可以输入任何有效类型的值。
      例如,输入:
      属性
      值
      Acceleration
      1
      Speed
      11
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal