开发温度变化报警

开发在温度超过设定值时发出信号的报警。
应用程序示例
报警界面,带有温度滑块、阈值指示器、用于显示温度报警事件且包含状态列的报警日志表,以及操作按钮。
提醒事项:
下载示例项目:
TemperatureChangeAlarm.zip
先决条件
  1. 开发项目
  2. 排列界面元素。
  3. 保存项目。
应用程序设计示例
温度报警界面,带有滑块、位于上部的挂锁图标、包含报警详细信息的表以及用于确认和证实报警的按钮。
选择
运行图标
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见添加目标设备。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal