创建温度计线性仪表

创建带有警示区的线性仪表,用于指示当前温度。
  1. 创建和配置仪表:
    1. 右键单击
      MainWindow (Type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      线性仪表
      。
    2. 将光标悬停在仪表上,选择
      编辑图标
      并输入
      ThermometerGauge
      。
    3. 在
      属性
      中,在
      值
      和
      ProjectName
      模型
      TemperatureAlarmVariable
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
  2. 设置值仪表警示区:
    1. 在
      属性
      中,选择
      警示区
      旁边的
      黑色添加图标
      。
    2. 在
      警示区1
      下面,将
      颜色
      设置为
      #f30000
      。
    3. 将
      自
      设置为
      75
      。
    4. 将
      至
      设置为
      100
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal