许可和帐户常见问题解答
查找有关
FactoryTalk Optix Studio
许可、帐户和权利的常见问题解答。创建和部署项目需要哪些许可证?
可以使用 FactoryTalk Optix Studio 创建和部署项目,但存在一些限制。要使用所有部署功能,需要购买 FactoryTalk Optix Studio Pro。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | FactoryTalk Optix Studio 与 FactoryTalk Optix Studio Pro 比较。如果在未授权目标计算机的情况下部署 FactoryTalk Optix 应用程序,则该应用程序将运行两小时,然后自动关闭。
创建和部署项目需要什么样的软件?
需要使用 FactoryTalk Optix Studio 或 FactoryTalk Optix Studio Pro 开发项目,并使用 FactoryTalk Optix Runtime 工具在目标设备上运行 FactoryTalk Optix 应用程序。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南。
如何为应用程序选择正确的运行时权利?
在哪里可以管理已购买的 FactoryTalk Optix Pro 权利?
在哪里可以管理已购买的 FactoryTalk Optix Runtime 权利?
要购买、分配、激活、启动和重新托管运行时权利,请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | FactoryTalk Optix Runtime 设置。有关运行时工具的更多信息,请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | 运行时工具。
是否可以将运行时许可证从一台设备转移到另一台设备?
是的,可以将运行时许可证从一台设备转移到另一台设备。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | 对 FactoryTalk Optix Runtime 权利进行主机转换。
在何处、如何创建 MyRockwell 帐户?
可以在登录到 FactoryTalk Hub 时创建 MyRockwell 帐户。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | 登录到 FactoryTalk Hub。
FactoryTalk Optix Studio 和 FactoryTalk Optix Pro 之间有什么区别?
FactoryTalk Optix Studio Pro 比 FactoryTalk Optix Studio 提供的功能更多。要查看差异,请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | FactoryTalk Optix Studio 与 FactoryTalk Optix Studio Pro 比较。
我从我所在组织的哪个帐户中接收许可证?
首先,在 MyRockwell 帐户中接收许可证。然后,您可以将许可证与您所在组织相关联。请参见 FactoryTalk Optix 安装指南 | 权利。
提供反馈