确定您的应用程序所需的运行时权利

要访问
FactoryTalk®Optix™
登录页面的
运行时大小调整
部分,请执行以下操作:
  1. 选择
    运行时大小调整
    选项卡。
在购买
FactoryTalk®Optix™
Runtime 权利之前,请确定其大小。按照向导确定建议的应用程序软件包大小。完成向导后,每个页面的顶部都将显示更新后的令牌数以及从 XS 到 XL 的建议软件包大小。
  1. 选择画面
    :选择
    本地 HMI 客户端 (1 个令牌)
    和
    Web HMI 客户端
    。在
    会话数量
    下,选择会话(令牌)数,然后选择
    下一步
    。
    小贴士:
    本地 HMI 客户端
    画面包括所有经典控件数据、图像和绘图。
    Web HMI 客户端
    画面包括相同的条目,并使这些条目可从一个或多个 HTML5 Web 客户端访问。
  2. 选择功能
    :选择要在应用程序中使用的功能。选择
    全选 (# 个令牌)
    、
    无
    或任何个别功能,然后选择
    下一步
    。
  3. 控制器连接
    :选择要与之建立单个或多个连接的一个或多个控制器,然后选择
    下一步
    。
  4. 在
    选择互操作性
    中,根据需要配置
    OPC UA 客户端
    和
    OPC UA 服务器
    架构,然后选择
    下一步
    。
  5. 选择
    预览和购买
    以查看所选内容以及最终建议购买的软件包大小的摘要。
  6. 在
    Runtime Package and Support Options
    下,选择一个支持选项。
  7. 要将运行时选项从建议大小升级到下一个大小,请从
    升级到 Station Runtime Lite (x) (x 个令牌)
    下选择要购买的大小选项
    小贴士:
    (x) (x 个令牌)
    可能因要求而异。
  8. 确定所需的运行时软件包大小后,可在 Commerce Portal 上购买权利。为简化此工作,请选择
    复制目录编号
    ,以将所选目录编号复制到剪贴板。随后可将目录编号粘贴到 Commerce Portage 搜索栏或任何所需文档中。要打开 Commerce Portage,请选择
    购买 FactoryTalk Optix
    。
    Commerce Portal 将打开一个页面,供您完成购买。
  9. 登录,然后将目录编号粘贴到搜索栏中。选择 将目录编号添加到购物车。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal