FactoryTalk Optix Studio 与 FactoryTalk Optix Studio Pro 比较

FactoryTalk® Optix™
Studio 和
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro 的功能集有所不同。
使用此列表可确定最适合您系统的
FactoryTalk® Optix™
Studio 版本。
功能
FactoryTalk® Optix™
Studio
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro
在计算机上安装
FactoryTalk® Optix™
Studio。
在计算机上构建
FactoryTalk® Optix™
应用程序。
将
FactoryTalk® Optix™
应用程序保存在计算机本地或本地驱动器上。
从计算机部署
FactoryTalk® Optix™
应用程序。
使用基于 Web 的
FactoryTalk® Optix™
Studio 环境生成
FactoryTalk® Optix™
应用程序。
将
FactoryTalk® Optix™
应用程序保存到远程存储库并通过版本控制跟踪所做的更改。
将
FactoryTalk® Optix™
库保存到远程存储库并通过版本控制跟踪所做的更改。
通过版本控制,多个人可以同时使用同一个
FactoryTalk® Optix™
应用程序。
将
FactoryTalk® Optix™
应用程序从云部署到本地设备。此功能需要 FactoryTalk Remote Access。
从云连接到本地设备并进行监测。此功能需要 FactoryTalk Remote Access。
客户技术支持
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal