开发和脚本编写常见问题解答

查找有关
FactoryTalk Optix Studio
中开发、脚本编写和功能的常见问题解答,包括支持的语言、示例和通信驱动程序。

如何在 FactoryTalk Optix Studio 中开发脚本?支持哪些语言?

可以通过 FactoryTalk Optix Studio 和外部代码编辑器在 C# 中开发 NetLogic 脚本,以扩展 FactoryTalk Optix 项目的功能。请参见扩展项目。

是否有任何可用的 NetLogic 脚本示例?

是的,有 NetLogic 脚本示例。请参见 NetLogic 教程。

是否可以在 NetLogic 脚本中使用外部软件包?

是的,可以在 NetLogic 脚本中使用外部 NuGet® 软件包。请参见NuGet 软件包。

要使用特定固件,是否必须使用特定的 FactoryTalk Optix 版本?

对于固件 6,必须使用 FactoryTalk Optix 1.5 或更高版本。

是否可以使用 FactoryTalk Optix 开发响应式 UI?

是的,可以使用 FactoryTalk Optix Studio 开发响应式 UI。请参见响应式用户界面。

在哪里可以找到并下载 FactoryTalk Optix 应用程序示例?

可以在 FactoryTalk Optix 帮助中找到并下载 FactoryTalk Optix 应用程序示例。请参见应用程序示例。还可以在 FactoryTalk Hub
资源
页面上找到示例。

FactoryTalk Optix 中有哪些可用的通信驱动程序?

可以在 FactoryTalk Optix 帮助中查阅和了解可用的通信驱动程序。请参见通信驱动程序概述和通信驱动程序。

是否可以降级 Optix 面板的固件?

不可以。降级 Optix 面板固件的唯一方法是将面板恢复出厂设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal