NuGet 软件包

一些库小组件和脚本需要安装特定的 NuGet 软件包。
有关 NuGet 的更多信息,请参见 NuGet 是什么,它有什么作用?| Microsoft 文档。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 8 目标框架的 .NET 库。要使用
Visual Studio®
或
Visual Studio Code®
对
FactoryTalk Optix 应用程序
进行调试,请安装 .NET SDK。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
在您所选的代码编辑器中安装 NuGet 软件包。请参见在 Visual Studio 中安装 NuGet 软件包和在 Visual Studio Code 中安装 NuGet 软件包。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal