使用 Visual Studio 远程调试 NetLogic

通过
Visual Studio®
,可以在 Windows 系统上对运行时 NetLogic 进行远程调试。
小贴士: 出于安全考虑,不能对 HMI 进行远程调试。有关远程调试的更多信息,请参见远程调试 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn。
先决条件
  • 在开发计算机上,下载
    Visual Studio
    并将其设置为默认代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
  • 确认目标计算机和开发计算机连接到同一网络。
  1. 远程调试运行时 NetLogic
  2. 在
    FactoryTalk Optix Studio
    中,将远程 Windows 计算机配置为目标。请参见添加目标设备。
  3. 停止调试进程,编辑代码,然后重复该过程。
    小贴士: 要停止远程调试进程,请关闭 Remote Debugger 桌面应用程序或者停止
    Visual Studio
    中的调试。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal