调试 NetLogic

识别、调查和修复运行时和设计时 NetLogic 的问题。
重要提示:
FactoryTalk Optix Studio
仅支持使用 .NET Standard 8 目标框架的 .NET 库。要使用
Visual Studio®
或
Visual Studio Code®
对
FactoryTalk Optix 应用程序
进行调试,请安装 .NET SDK。

调试方法

您可以:

常见调试问题疑难解答

如果外部代码编辑器中的调试器出现错误:
  • 请确保 .NET 解决方案可编译。在
    FactoryTalk Optix Studio
    中,调查
    输出
    窗格中是否存在 .NET 解决方案编译错误,必要时修复 NetLogic 代码。请参见“输出”窗格。
  • 请确保在
    FactoryTalk Optix Studio
    和外部代码编辑器中保存了项目和 NetLogic。
  • 请确保
    FactoryTalk Optix 应用程序
    使用最新代码。再次运行
    FactoryTalk Optix 应用程序
    。请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
  • 请确保将调试器附加到正确的进程。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal