搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
准备远程计算机进行调试
安装和配置 Remote Debugger 桌面应用程序。
先决条件
从
远程调试 C# 或 VB 项目 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档
下载和安装 Visual Studio Debug Tools。
准备远程调试目标计算机
打开 Remote Debugger 桌面应用程序。
观察要连接到远程调试目标的设备和端口。
配置防火墙。请参见
远程调试 C# 或 VB 项目 - Visual Studio (Windows) | Microsoft 文档
。
在远程计算机上启动调试
。
使用 Visual Studio 远程调试 NetLogic
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal