使用 Visual Studio 在本地调试 NetLogic
使用
Visual Studio®
来通过设计时和运行时 NetLogic 调试本地项目。先决条件
- 下载、安装并设置Visual Studio作为默认代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 了解Visual Studio中调试的相关信息。请参见初步了解调试器 - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn。
- 使用 Visual Studio 在本地调试 NetLogic
- 从主工具栏中,选择。
打开 .NET 解决方案Visual Studio打开。 - 以下任一选项:
- 调试运行时 NetLogic。运行FactoryTalk Optix 应用程序,然后在Visual Studio中,附加到FTOptixRuntime进程。请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
- 停止调试进程,编辑代码,然后重复该过程。
提供反馈