部署 FactoryTalk Optix 应用程序

Rockwell Automation
目标设备会在部署时自动运行
FactoryTalk Optix 应用程序
。
小贴士: 对于未安装更新服务或手动传输运行时应用程序的设备,需要手动启动设备上的应用程序或将应用程序配置为自动启动。
使用
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
部署到本地或远程设备。使用
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
将其仅部署到远程设备。
FactoryTalk Optix Studio
使用
FactoryTalk Remote Access
以部署到远程设备。
重要提示: 如果目标设备上已在运行一个
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序,则另外部署
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序会停止并移除另一个应用程序。
先决条件
  • (可选)为将运行
    FactoryTalk Optix
    的模式配置画面引擎。
    请参见配置画面引擎。
  • 请确认
    FactoryTalk Optix
    已在目标设备上运行。
    重要提示:
    FactoryTalk Optix
    在作为应用程序运行时,为了正常运行,要求 TCP 端口 49100 可访问,还要求提供一个配置了密码的有效用户名。
  • 请确认目标设备具备有效的权利。
    重要提示: 如果目标设备不具备有效权利,
    FactoryTalk Optix 应用程序
    会在演示模式下运行,并在两小时后自动停止。
  • 配置设备。
    重要提示: 配置本地或远程设备。要配置本地设备,请参见管理目标设备。要配置远程设备,请打开
    FactoryTalk® Hub™
    并访问
    FactoryTalk Remote Access
    。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看
    域视图
    并滚动到
    添加设备
    。远程设备还必须安装并配置了
    FactoryTalk Remote Access
    Runtime 客户端。在 FactoryTalk Remote Access 联机帮助中,查看
    客户端配置
    。
  1. 部署 FactoryTalk Optix 应用程序
  2. 选择已配置的设备。
    有关详细信息,请参见选择目标设备。
  3. 如果选择的是远程设备,则必须首先与该设备建立 VPN 连接。
    选择
    VPN 图标
    VPN
    ,或通过选择
    远程桌面图标
    远程桌面
    来建立远程桌面连接。
  4. 选择
    运行图标
    运行
    。
  5. 输入目标设备的用户密码,然后选择
    确定
    。
    小贴士: 如果将项目部署到已在运行同名项目的目标设备,系统会提示您在运行时
    更新
    或
    替换
    项目。
    • 更新
      将覆盖运行时项目元素,但保留设备上的应用程序文件。
    • 替换
      将覆盖设备上存在的所有运行时项目和应用程序文件。已被替换的应用程序文件无法恢复。
  6. 要将
    FactoryTalk Optix Studio
    与目标设备分离,请关闭
    输出
    。
    应用程序继续在目标设备上运行,但
    FactoryTalk Optix
    不再处于连接状态,因此消息将不再显示在“输出”窗格中。
  7. 要在目标设备上停止
    FactoryTalk Optix 应用程序
    ,请选择
    停止图标
    停止
    。
如果卸载 FactoryTalk Optix Runtime 工具,下次登录时,应用程序将自动重新启动。卸载 FactoryTalk Optix Runtime 工具后无法部署应用程序,因为卸载操作会移除更新服务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal