对 Docker 映像和容器进行故障排除
对
Docker®
映像和 Docker
容器中 FactoryTalk Optix 应用程序
的常见问题进行故障排除。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。问题可能分为以下几个类别:
- 启动和配置问题
- 通常涉及映像设置、必需的启动变量或不正确的端口映射。
- 许可问题
- 通常出现在应用程序在大约 120 分钟后停止或联机验证失去 Internet 连接时。
- 运行时和日志问题
- 通常需要在容器启动后查看容器和应用程序日志文件。
有关更多信息,请参见:
提供反馈