对应用程序意外关闭进行故障排除

分析
FactoryTalk Optix Runtime
日志文件,以详细了解导致
FactoryTalk Optix 应用程序
意外关闭的问题。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。
  1. 对应用程序意外关闭进行故障排除
  2. 在终端中,输入
    docker exec -it
    container_name
    bash
    以访问正在运行的容器 shell。
    container_name
    容器的名称。
    小贴士: 通过在终端输入
    docker ps -a
    ,可以列出
    Docker
    容器。
  3. 输入
    cd /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/
  4. 输入
    ls
    以列出日志文件。
  5. 输入
    cat
    log_file
    以调查日志文件并搜索问题。
    log_file
    FactoryTalk Optix Runtime
    日志文件。例如,
    FTOptixRuntime.1.log
    。
    小贴士:
    FactoryTalk Optix Runtime
    会轮换日志。检查最新的日志文件。最新日志文件具有最小的编号。
    如果应用程序在大约 120 分钟后停止,很可能是因为许可。联机验证中断也会导致应用程序停止。请参见对许可问题进行故障排除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal