对许可问题进行故障排除
在
FactoryTalk Hub
中验证权利可用性和大小。调查日志中的错误,并根据需要手动对权利进行主机转换。
重要提示:
Rockwell Automation
不对任何第三方软件负责,包括但不限于其性能、安全性、更新情况,以及与我们产品的兼容性。使用任何第三方软件需自行承担风险,我们不为此类软件提供支持、保证或担保。 用户应向相应的第三方提供商寻求协助和许可条款。- 检查权利和容器启动情况:
- 在FactoryTalk Hub中,验证权利是否仍可用。
- 在FactoryTalk Hub中,验证权利大小是否足以运行FactoryTalk Optix 应用程序。
- 如果使用联机验证,请验证在启动Docker容器时是否将许可证设置为环境变量。
- 如果使用联机验证,请验证容器在应用程序运行期间是否具有持续的 Internet 连接。
- 如果使用脱机验证,请验证脱机许可证文件是否存在于预期的容器位置,并且与部署的应用程序相匹配。
- 如果使用脱机验证,请验证脱机权利是否尚未绑定到其他主机或容器实例。
- 验证容器是否正在运行。请参见: 使用联机权利在 Docker 容器中运行应用程序 或 使用脱机权利在 Docker 容器中运行应用程序。
- 在终端中,输入docker exec -it以访问正在运行的容器 shell。container_namebash
- container_name
- 容器的名称。小贴士: 通过在终端输入docker ps -a,可以列出Docker容器。
- 通过输入cat /root/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/FTOptixApplication/Log/FTOptixLicenseSDK/FTOptixLicenseSDK.log可以调查日志中的错误小贴士: 如果Docker容器停止,权利在终止后可能仍保持锁定状态。如果使用联机验证,请恢复 Internet 连接,然后手动对权利进行主机转换。如果使用脱机验证,请对当前主机使用受支持的脱机激活或主机转换方法。有关更多信息,请参见 FactoryTalk Optix 安装指南。
提供反馈