配置画面引擎

向项目中添加本地画面引擎或 Web 画面引擎。
小贴士: 每个项目可包含一个本地画面引擎和一个 Web 画面引擎。如果项目在嵌入式边缘计算模块 1756-CMEE1Y1 上运行,请添加 Web 画面引擎并删除本地画面引擎。
  1. 在
    项目视图
    中,右键单击
    UI
    文件夹,然后选择
    新建
    。
  2. 选择以下画面引擎之一:
    • 本地画面引擎
      。如果要在本地设备上将
      FactoryTalk Optix
      作为应用程序运行,请创建本地画面引擎。对于典型的 HMI 场景,即为
      FactoryTalk Optix 应用程序
      在目标设备屏幕上的直接渲染。
    • Web 画面引擎
      。如果要在运行时设备上将
      FactoryTalk Optix
      作为服务运行,或将
      FactoryTalk Optix
      作为应用程序运行以使用 Web 客户端与系统交互,请创建 Web 画面引擎。无论是否带用户界面,
      FactoryTalk Optix
      都会作为服务自动运行已部署的应用程序。当运行时设备上没有本地操作员时,通常使用此模式。
  3. (可选)选择
    本地画面引擎
    ,然后在
    属性
    中进行任何必要的更改。
    • 动态变量轮询时间
      。变量读数之间的时间间隔。
    • 文本渲染方式
      。指定文本如何渲染到 UI 控件中。
    • 虚拟键盘
      。使用默认虚拟键盘。请参见键盘。
    • 登录窗口
      。在没有用户登录的情况下,在会话启动时显示的登录窗口类型。
    • 开始窗口
      。在会话开始时创建的窗口对象类型。
    • 初始用户
      。对会话进行身份验证的用户。
    • 样式表
      。样式图形对象。
    • 会话
      。要使用的 UI 会话对象。
  4. (可选)选择
    Web 画面引擎
    ,然后在
    属性
    中进行任何必要的更改。
    • 动态变量轮询时间
      。变量读数之间的时间间隔。
    • 协议
      。用于在 Web 客户端与 Web 服务器之间进行通信的协议。
    • IP 地址
      。Web 服务器要监听的地址。必须是本地设备的有效 IP 地址。
      小贴士: 设置
      0.0.0.0
      以使 Web 服务器监听本地计算机的所有可用地址。设置
      0.0.0.0
      以外的特定地址,以忽略发送到非输入地址的本地地址的请求。
    • 端口
      。用于 Web 客户端与 Web 服务器之间通信的端口。
    • 主机名
      。用于为 HTTPS 协议生成自签名证书的名称。如果为空,则根据计算机名称生成证书。
    • 最大连接数
      。可以连接到 Web 服务器的 Web 客户端的最大数量。
    • 允许的远程源
      。可以加载或用于访问当前资源的远程源的列表。接受的格式包括 Internet 主机的名称或 IP 地址。URL 模式、端口号和路径是可选的。子域、主机地址和端口号可以使用通配符 (*)(如 *.example.com)。
      小贴士: 输入
      允许的远程源
      ,以指定哪些 URL 可以嵌入当前资源。“允许的远程源”可在加载和访问远程资源时提供更高的安全性和控制力。
    • 启用自动化 ID
      。启用自动化 ID 用于自动化测试。请参见自动化 ID。
    • 允许的本地源
      。由
      Web画面引擎
      提供的文件扩展名列表。所需的最低配置为:
      *.html, *.css, *.js, *.ttf
      通过右键单击该字段并选择
      设置默认安全值
      ,可以设置以下默认值:

        图像
        *.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.svg

        视频
        *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mp4, *.wmv

        文本文件
        *.pdf

        字体文件
        *.ttf, *.otf

        Web 文件
        *.html, *.css, *.js

      请遵循以下规范:
      • 可以使用特定的文件名,例如
        myfile.txt
      • 您可以使用通配符(
        *
        )来匹配模式,例如,
        file*.txt
        匹配
        file1.txt
        、
        file123.txt
        等。
      • 以下文件夹受限:
        /projectfiles/netsolution
        、
        /projectfiles/pki
        、
        /applicationfiles/
        。
      • 所有规则均不区分大小写。
      小贴士: 若使用
      *
      共享所有文件,将在部署期间触发警告,并在执行期间记录日志。
    • 虚拟键盘
      。使用默认虚拟键盘。请参见键盘。
    • 登录窗口
      。在您启动会话且没有用户登录的情况下显示的登录窗口类型。
    • 开始窗口
      。在会话开始时创建的窗口对象类型。
    • 初始用户
      。对会话进行身份验证的用户。
    • 样式表
      。样式图形对象。
    • 会话
      。要使用的 UI 会话对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal