搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
组
定义组以在系统的不同区域对用户进行分类。例如,PackagingTeam1、PackagingTeam2 和 PackagingTeam3。组创建用户的系统组织。
小贴士:
可以在运行时显示或隐藏特定组的画面和图形对象。请参见
在运行时配置内容的安全性
。
要管理组:
添加组
对组进行重命名
向用户或角色分配组
删除组
用户、组和角色
添加组
对组进行重命名
向用户或角色分配组
删除组
user group
group
groups
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal