区域设置
区域设置是指基于用户语言和国家/地区的用户界面设置。
概述
“区域设置 ID”包含语言和国家/地区的缩写。例如,en-US、en-GB 或 it-IT。日期和时间格式、数据分隔符和计量系统由国家/地区段确定。
一个项目可以支持多个区域设置,区域设置在
项目
节点的区域设置
属性中配置。多语言项目的画面引擎使用所配置的会话区域设置来显示界面。用户界面中的文本根据
翻译
编辑器中的本地化字典
对象中提供的翻译来显示。有关可用区域设置的更多信息,请参见可用区域设置。
用户区域设置配置
用户区域设置是用于指定运行时会话区域设置的个人数据。在
用户
对象的区域设置
属性中设置用户区域设置。如果
FactoryTalk Optix Studio
不支持主区域设置,请使用 C# 让 API 返回节点并为同一个用户设置多个区域设置。会话区域设置的优先级由用户区域设置的顺序确定。当会话区域设置在运行时可根据用户语言自动设置,且没有已配置的用户区域设置时,会话将使用回退区域设置。
小贴士:
使用
会话 UI
对象,可对没有用户区域设置信息的多语言项目的会话区域进行管理。但用户必须在运行时选择区域设置。提供反馈