配置会话和回退区域设置
设置会话区域设置,并为项目运行时语言和计量系统配置回退区域设置。
- 在项目视图中,选择项目节点。
- 在属性中展开本地化,然后在区域设置中,键入一个或多个用逗号分隔的区域设置。(例如 it-IT, Fr-FR, en-US)。小贴士:FactoryTalk Optix Studio在本地化字典对象的翻译编辑器表中为每个新区域设置添加一列。
- 在翻译回退区域设置中,输入其他用逗号分隔的区域设置(如 it-IT, Fr-FR, en-US)。
小贴士:
在运行时,
FactoryTalk Optix
使用区域设置
属性中为项目设置的第一个区域设置,或者使用为当前用户设置的区域设置。如果区域设置列表中包含不受支持的区域设置,或者翻译中缺少本地化字典
,则项目会使用第一个回退区域设置。session locale
fallback locale
localization
提供反馈