UI 缩放
UI 缩放通过应用缩放因子在运行时调整界面元素和字体的大小。此更改仅影响本地计算机,无需重新启动应用程序。
概述
UI 缩放更改运行时显示的所有界面元素的大小。用户界面对象和字体的本地大小值乘以
缩放因子
。此调整仅适用于本地计算机,并在运行时生效,无需重新启动应用程序。
小贴士:
对于本地画面引擎会话,缩放因子值会随应用程序文件一起保存并应用于项目。对于 Web 画面引擎会话,缩放因子值保存在浏览器本地存储中,并应用于具有指定路径的特定域上的每个运行时。
WebIde 仿真器无法将缩放因子属性用于 UI 会话。
有关如何配置 UI 缩放的更多信息,请参见更改 UI 缩放。
运行时行为
当缩放因子值在运行时发生更改时,更改会立即生效。在应用程序启动时,如果先前设置了缩放因子,则运行时会使用设备设置。否则,使用当前
UI会话
中找到的值。请参见以下教程,以允许用户设置持久性设置,请参见 开发特定于用户的持久设置
UI scaling
Scale factor
UISession
提供反馈