更改 UI 缩放

调整 UI 元素的缩放因子,以修改其在应用程序界面中的大小。
  1. 在中,选择适用的
    UI会话
    对象。
  2. 在中,编辑
    缩放因子
    的值。
    UI 元素的默认大小将乘以缩放因子。例如,如果您将系数设置为
    2
    ,所有 UI 对象和字体将会是其本地尺寸的两倍大。
    小贴士: 您还可以通过
    {Session}/ScaleFactor
    别名创建动态链接,以动态控制图形对象的缩放。即使在画面引擎中没有自定义 UI会话对象,也可以创建动态链接。
    关闭并重新打开应用程序后,设置的缩放因子将保持不变,直到再次修改为止。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal