跟踪文件上传

配置 UI 会话事件,以在 Web 画面引擎会话中跟踪已完成的文件上传。
先决条件
  1. 通过右键单击
    UI
    并选择
    新建
    UI会话
    #
    来创建
    UI会话
    #
    对象。
  2. 创建 Web 画面引擎,并将 UI 会话与该 Web 画面引擎相关联。
    有关画面引擎配置的更多信息,请参见配置 Web 画面引擎。
  3. 将“上传文件”方法实施到应用程序逻辑中。
    有关更多信息,请参见方法:上传文件和为现有事件添加方法。
  1. 跟踪文件上传
  2. 在
    项目视图
    中,选择与 Web 画面引擎关联的
    UI会话
    #
    (type)
    对象。
  3. 在
    事件
    中,关联一个方法,以便在 Web 画面引擎会话中完成文件上传时触发:
    1. 选择
      UploadFileCompletedEvent
      旁边的
      +
      。
    2. 选择并配置要在文件上传完成时触发的方法。
      有关可用方法的更多信息,请参见方法。
    例如,在文件上传完成后显示确认对话框。
    小贴士: 在应用程序逻辑中实施上传
    操作 ID
    、
    结果
    代码和
    文件路径
    的处理程序。有关更多信息,请参见UploadFileCompletedEvent。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal