搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
UploadFileCompletedEvent
UploadFileCompletedEvent 的事件参数详细信息和数据类型,包括变量说明和结果代码。
事件参数
您可以在应用程序逻辑中使用此别名公开的以下变量:
{Session}
Session
UI 会话
UI会话
#
UploadFileCompletedEventHandler
#
EventArguments
。
有关别名的更多信息,请参见
别名
。
事件参数
变量
数据类型
说明
Operation ID
Guid
上传操作的唯一标识符。请参见
方法:上传文件
。
Result code
Enum
0
。上传已成功完成。
1
。由于文件夹无效或权限不足,上传失败。
2
。由于文件大小超过允许的限制,上传失败。
3
。由于文件类型不受支持或违反策略,上传失败。
4
。由于内部错误,上传失败。
File path
String
上传文件的路径。如果上传失败,则为空。
文件上传
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal