搜索
FactoryTalk Optix 1.8.0 帮助
空闲超时
空闲超时是
FactoryTalk Optix
中可配置的不活动时段。如果未检测到任何用户活动,如光标移动、键盘操作或与图形对象交互,应用程序可触发自定义事件。
小贴士:
可以将空闲超时应用于特定画面或整个会话。要配置空闲超时,应用程序必须具有交互式图形对象。
有关更多信息,请参见:
为容器配置空闲超时
为会话配置空闲超时
配置屏幕保护程序
UI 会话
为容器配置空闲超时
为会话配置空闲超时
配置屏幕保护程序
idle timeout
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal