为容器配置空闲超时

使用 NetLogic 将空闲超时应用于特定容器对象。使用 NetLogic 配置的空闲超时不适用于整个项目。超时可触发任何自定义事件。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    ,然后搜索
    Idle Timeout
  2. 在
    组件
    下面,将
    空闲超时
    直接拖到
    MainWindow (type)
    中或拖到
    项目视图
    中要显示屏幕保护程序的屏幕中。
    有关画面的更多信息,请参见画面。
  3. 在
    库
    中,选择
    关闭
    。
  4. 在
    Duration
    中,输入在经过多长时间后发生超时。
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    IdleTimeoutLogic
    ,然后在
    属性
    中设置以下值:
    • 已启用
      。设置为
      真
    • 持续时间
      。设置空闲超时。
  6. 在
    项目视图
    中,展开导入的
    IdleTimeoutLogic
    ,然后选择
    OnTimeout
    。
  7. 在
    属性
    中,选择
    OnTimeout
    后面的
    编辑图标
    。
  8. 在浏览器中,展开
    命令
    ,展开命令类型,然后选择超时事件发生时将执行的命令。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal