配置屏幕保护程序

配置屏幕保护程序,以便在特定不活动时间后隐藏应用程序界面。
  1. 配置屏幕保护程序对象:
    1. 添加矩形或其他容器,并配置子对象来创建屏幕保护程序。
      有关更多信息,请参见图形对象。
    2. 在
      项目视图
      中,选择屏幕保护程序对象,然后在
      属性
      中设置以下值:
      • 可见
        。设置为
        假
        。
      • 点击可视
        。设置为
        真
        。
    3. 在
      事件
      中,选择
      MouseDown 事件
      旁边的
      黑色添加图标
      ,然后选择
      命令
      变量命令
      设置变量值
      。
    4. 在
      输入参数
      下的
      VariableToModify
      中,选择 选择节点图标
      选择节点
      ,然后选择屏幕保护程序对象的
      可见
      属性。
    5. 将
      值
      设置为
      假
      。
    6. 通过将屏幕保护程序对象拖动到
      项目视图
      中容器的底部,确保屏幕保护程序对象的 Z 顺序最高。
  2. 在工具栏中,选择
    模板库图标
    模板库
    ,然后搜索
    Idle Timeout
  3. 在
    组件
    下面,将
    空闲超时
    直接拖到
    MainWindow (type)
    中或拖到
    项目视图
    中的屏幕以显示屏幕保护程序。
    有关屏幕的更多信息,请参见画面。
  4. 在
    库
    中,选择
    关闭
    。
  5. 在
    项目视图
    中,选择
    IdleTimeoutLogic
    ,然后在
    属性
    中设置以下值:
    • 已启用
      。设置为
      真
    • 持续时间
      。设置空闲超时。
  6. 在
    项目视图
    中,展开导入的
    IdleTimeoutLogic
    ,然后选择
    OnTimeout
    。
  7. 在
    属性
    的
    OnTimeout
    值中,选择
    编辑图标
    ,然后选择
    命令
    变量命令
    设置变量值
    。
  8. 在
    输入参数
    下的
    VariableToModify
    中,选择 选择节点图标
    选择节点
    ,然后选择屏幕保护程序对象的
    可见
    属性。
  9. 将
    值
    设置为
    真
    。
下载示例项目:
ScreenSaver.zip。
小贴士: 您可以创建在自动注销后显示的登录画面。示例登录画面可以包含在最初隐藏的矩形对象,该对象可调整为主窗口的大小,其
可见性
设置为
假
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal